工具/软件:Code Composer Studio
您好!
根据之前的一篇文章、我被告知、我将需要一个仿真器来在我的 TMS302C6748开发套件上开始开发。 如果我购买仿真器、这是开始开发所需硬件的程度吗? 我受时间限制,只限於财政预算案,因此,我希望确保在这段时间后不会再进行购买。
我正在研究使用 XDS100V2 JTAG 调试探针。 我目前在不同的机器上运行 CCS 版本5、6和7、当我开始使用我选择的仿真器进行开发时、这些版本中的哪一个将与仿真器/开发板兼容?
谢谢、
Calum
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
根据之前的一篇文章、我被告知、我将需要一个仿真器来在我的 TMS302C6748开发套件上开始开发。 如果我购买仿真器、这是开始开发所需硬件的程度吗? 我受时间限制,只限於财政预算案,因此,我希望确保在这段时间后不会再进行购买。
我正在研究使用 XDS100V2 JTAG 调试探针。 我目前在不同的机器上运行 CCS 版本5、6和7、当我开始使用我选择的仿真器进行开发时、这些版本中的哪一个将与仿真器/开发板兼容?
谢谢、
Calum
感谢您的回复、
我对 XDS100V2和 XDS110感到困惑。 TMS302C6748开发套件的 wiki 上说、可以使用 XDS100、我已经亲自决定了第二个版本(V2)。 wiki 还指出、此电路板不支持 XDS110、但 TMS320C6748处理器产品页面指出可以使用 XDS110。
这些信息冲突、因此我现在更加困惑要使用哪种探针、哪种探针与我的开发板兼容?
这些探头之间有什么区别、XDS110是 XDS100的更新版本还是我错了?
另外、为了澄清一点、一旦购买、仿真器和开发套件是否会成为在 TMS302C6748上开始开发所需的所有硬件?
再次感谢、
Calum