This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:无法按按钮在上一个帖子中回复。 OMAP-L138入门(续)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637900/linux-omap-l138-could-not-press-buttons-to-reply-in-previous-post-omap-l138-getting-started-continued

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

我的问题最初从 这里开始 、但我无法再按按钮来触发回复、因此我将继续此主题。

我还~了"chown Jon:Jon ä/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04/"(我相信这是您推荐的命令)、然后重试了命令"machine=omapl138 bitdk Arago-core-tisbake-image"。  相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    感谢您报告 e2e 的问题。

    我将介绍 Arago 项目构建错误。 在平均时间内、查找有关创建 SD 卡并使用可引导映像刷写 SD 卡的评论:
    通常不为 OMAP-L138使用 MLO、它使用 AIS 签名的 u-boot 映像。

    我错过了这个错误。 使用 create-sdcard.sh 脚本创建 sdcard 后、OMAP-L138器件还有一个额外的步骤:
    sudo dd if=u-boot.AIS of=/dev/sd SEE=117 BS=512 conv=fsync

    您需要使用上述命令复制 AIS 映像。 您可以参阅 U-boot 用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的关注。 我已经对 SD 卡进行了编程、因此这很好。 我从 Arago 工具链中得到的构建错误如下:

    Jon@Jone-VirtualBox:~/tisdk/build machine=omapl138 bitbake Arago-core-tisdk-imageERROR:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:无法获取外部 Linaro 工具链版本:执行'/home/jon/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/INVALID-linux-gcc -v'失败:找不到命令
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请在 local.conf 或环境中设置有效的计算机


    摘要:显示了21条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在执行 bitbake 命令之前、您能否分享您的步骤? 当您设置环境时、我怀疑出现了问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否解决了问题? 我没有听到。

    此致、
    Yordan