请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 主题中讨论的其他器件:OMAPL138、
工具/软件:Linux
我的问题最初从 这里开始 、但我无法再按按钮来触发回复、因此我将继续此主题。
我还~了"chown Jon:Jon ä/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04/"(我相信这是您推荐的命令)、然后重试了命令"machine=omapl138 bitdk Arago-core-tisbake-image"。 相同的误差。