This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:使用来自同一 EDMA 通道控制器的多个中断

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648252/tms320c6748-usage-of-multiple-interrupts-from-same-edma-channel-controller

器件型号:TMS320C6748

您好!

我正在学习有关 TMS320C6748 DSP LCDK 套件的 EDMA。 从 TMS320C6748 DSP 技术参考手册的第576页表16-8 EDMA3传输完成中断、我了解到同一 EDMA 通道控制器可以处理从不同影子区域驱动的不同中断。 在启动器软件程序 中,SYS_INT_EDMA3_0_cC0_INT1的值为8,用于寄存 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断。 我想使用 来自影子寄存器2的 EDMA3_0通道控制器0影子区域2中断以及  来自影子区域1的 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断。 在 DSP 手册中、还 没有给出与 EDMA3_0通道控制器0影子区域2传输完成中断相对应的数字。 如何使用它? 请提出建议。

我计划将来自影子区域1的 UART0TX 通道与 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断以及来自影子区域2的 UART0RX 通道与 EDMA3_0通道控制器0影子区域2传输完成中断一起使用。

提前感谢

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalini、

    由于 C6748是单核器  件、因此只有影子区域1可供使用、因此可用的两个中断为 EDMA3_0_cC0_INT1和 EDMA3_1_cC0_INT1 (EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断和 EDMA3_1通道控制器0影子区域1传输完成中断)。

    请查看此主题、该主题将对此进行更详细的讨论:

    此外、如果您尚未观看、我们还提供了有关在 C6000器件上使用 EDMA3的培训视频系列、可能会有所帮助:

     

    如果您有任何疑问、请告知我们!

    最棒的

    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。