您好!
我正在学习有关 TMS320C6748 DSP LCDK 套件的 EDMA。 从 TMS320C6748 DSP 技术参考手册的第576页表16-8 EDMA3传输完成中断、我了解到同一 EDMA 通道控制器可以处理从不同影子区域驱动的不同中断。 在启动器软件程序 中,SYS_INT_EDMA3_0_cC0_INT1的值为8,用于寄存 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断。 我想使用 来自影子寄存器2的 EDMA3_0通道控制器0影子区域2中断以及 来自影子区域1的 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断。 在 DSP 手册中、还 没有给出与 EDMA3_0通道控制器0影子区域2传输完成中断相对应的数字。 如何使用它? 请提出建议。
我计划将来自影子区域1的 UART0TX 通道与 EDMA3_0通道控制器0影子区域1传输完成中断以及来自影子区域2的 UART0RX 通道与 EDMA3_0通道控制器0影子区域2传输完成中断一起使用。
提前感谢
Shalini