This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA626:DIE_ID 寄存器-器件版本?

Guru**** 2603705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649156/dra626-die_id-register---silicon-version

器件型号:DRA626

需要 了解  是否可以通过读取一些寄存器来识别不同的 J5eco 器件类型和芯片修订版本、例如 J6。 TRM 显示了 DEVICE_ID 寄存器加上四个 DIE_ID 寄存器(DIE_ID0、DIE_ID1、DIE_ID2和 DIE_ID3)。 它仅提及一个固定器件型号(PARTNNUM=0xB968)和两个不同的器件版本(DEVREV=修订版1.0或修订版1.1)。 今天、我们有四个不同的现有 J5eco 芯片修订版本:1.0、1.1、2.0和2.1。  您是否知道 DEVICE_ID 寄存器是否有任何更新的说明?

 

DIE_ID 寄存器中信息的描述如下:

  • DIE_ID0寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位31-0的值。

  • DIE_ID1寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位63-32的值。

  • DIE_ID2寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位95-64的值。

  • DIE_ID3寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位127-96的值。

需要位字段的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略问题。