请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA626 需要 了解 是否可以通过读取一些寄存器来识别不同的 J5eco 器件类型和芯片修订版本、例如 J6。 TRM 显示了 DEVICE_ID 寄存器加上四个 DIE_ID 寄存器(DIE_ID0、DIE_ID1、DIE_ID2和 DIE_ID3)。 它仅提及一个固定器件型号(PARTNNUM=0xB968)和两个不同的器件版本(DEVREV=修订版1.0或修订版1.1)。 今天、我们有四个不同的现有 J5eco 芯片修订版本:1.0、1.1、2.0和2.1。 您是否知道 DEVICE_ID 寄存器是否有任何更新的说明?
DIE_ID 寄存器中信息的描述如下:
-
DIE_ID0寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位31-0的值。
-
DIE_ID1寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位63-32的值。
-
DIE_ID2寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位95-64的值。
-
DIE_ID3寄存器反映了芯片 ID 电子保险丝位127-96的值。
需要位字段的详细信息。