This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe 链路控制和状态寄存器位说明

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647450/am5728-pcie-link-control-and-status-register-bit-description

器件型号:AM5728

对于 AM5728上的 PCIe 链路、

PCIe 链路建立后、我们会在 PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAS [19:16] LINK_SPEED 寄存器字段中检查 PCIe 链路的状态。

在 AM5728 TRM (REV. I)中、未在上述寄存器字段中指定第1代、第2代和第3代的值。

您能告诉我们、上面的寄存器字段中的第1代、第2代和第3代的值应该是多少。

此致

Ayusman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayusman、
    这些字段值在 PCI Express 基本规范中定义。

    位定义:
    位0:2.5GT/s (第1代)
    位1:5.0GT/s (Gen2)

    此器件不支持 Gen3+。