请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 对于 AM5728上的 PCIe 链路、
PCIe 链路建立后、我们会在 PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAS [19:16] LINK_SPEED 寄存器字段中检查 PCIe 链路的状态。
在 AM5728 TRM (REV. I)中、未在上述寄存器字段中指定第1代、第2代和第3代的值。
您能告诉我们、上面的寄存器字段中的第1代、第2代和第3代的值应该是多少。
此致
Ayusman