卡:TI AM5728 EVM
内核:使用 Processor SDK 04 01 00 06
您好专家、
我不会使用 TI 提供的构建指南在 TI AM5728 EVM 卡上安装 GStreamer 1.12.3版本、但尽管我已经下载了1.12.3版本、但它始终会安装1.8.3版本、谢谢。
BR
Faiez
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试交叉编译1.12插件-错误、但 当我使用以下命令时:"MACHINE=am5728-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4" 我有此错误:
错误:没有提供'gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4'。 关闭匹配项:
gstreamer1.0-插件-错误
gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-插件-良好
gstreamer1.0-plugins-bad RPROVIDES gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4
2.使用此"machine=am5728-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-bad"时:
尽管我下载了1.12个插件,但它交叉编译了1.8个插件-错误版本。
BR
Faiez
您好!
正如我在 PSDK 4.01的上一篇文章中所说、gstreamer 的版本为1.8。 这就是您看到 gstreamer1.0-plugins-bad RPROVIDES gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4 (检查 gstreamer1.0-plugins-bad_git.bb 文件)的原因。
查看此链接、它可用作交叉编译 GST 插件的示例: e2e.ti.com/.../561851
但是、正如我说过的、1.12版本未在我们的一侧进行测试、因此某些元件可能无法按预期或完全正常工作。
BR
玛格丽塔