This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GStreamer 1.12.3安装问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648086/am5728-gstreamer-1-12-3-install-issue

器件型号:AM5728

卡:TI AM5728 EVM

内核:使用 Processor SDK 04 01 00 06

您好专家、

我不会使用 TI 提供的构建指南在 TI AM5728 EVM 卡上安装 GStreamer 1.12.3版本、但尽管我已经下载了1.12.3版本、但它始终会安装1.8.3版本、谢谢。

BR

Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSDK 4.01支持的 gstreamer 版本为1.8。
    您可以尝试交叉编译1.12插件。
    请记住、此版本 GST 未在我们一侧进行测试、因此某些元素可能无法按预期工作。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试交叉编译1.12插件-错误、但 当我使用以下命令时:"MACHINE=am5728-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4"        我有此错误:  

    错误:没有提供'gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4'。 关闭匹配项:
    gstreamer1.0-插件-错误
    gstreamer1.0-plugins-base
    gstreamer1.0-插件-良好
    gstreamer1.0-plugins-bad RPROVIDES gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4

    2.使用此"machine=am5728-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-bad"时
    尽管我下载了1.12个插件,但它交叉编译了1.8个插件-错误版本。

    BR
    Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在 PSDK 4.01的上一篇文章中所说、gstreamer 的版本为1.8。 这就是您看到 gstreamer1.0-plugins-bad RPROVIDES gstreamer1.0-plugins-bad-1.12.4 (检查 gstreamer1.0-plugins-bad_git.bb 文件)的原因。

    查看此链接、它可用作交叉编译 GST 插件的示例: e2e.ti.com/.../561851
    但是、正如我说过的、1.12版本未在我们的一侧进行测试、因此某些元件可能无法按预期或完全正常工作。

    BR
    玛格丽塔