This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2HV:算法中的多个输入队列

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648796/compiler-tda2hv-multiple-input-queues-in-an-algorithm

器件型号:TDA2HV

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用"framecopy"作为参考算法、并对其进行修改以适应我的情况。
我想创建多个针对框架复制算法的输入队列。 但我注意到、在"algorithmLink_framecopy.h"文件中、针对名为'System_LinkInQueParams '的结构只有一个变量(据我了解、这意味着只能创建一个输入队列)。


请告诉我在中需要进行的所有更改:

1)"framecopy"算法目录

2)"orithmLink_framecopy.h"文件

以支持多个输入到"框架复制"算法。


这一问题极为紧迫,因此,我将热切期待你们的反应。  

谢谢你。


此致、
Khilav Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khilav Soni、

    有几个支持多个输入队列的链路。 您能不能参考它们以了解实施细节。

    选中合并、空、ISP 等... 此外、还应考虑合并输入。

    如果您可以详细描述您的用例、我们可能会推荐正确的方法。

    此致、Sujith