请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HV 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我使用"framecopy"作为参考算法、并对其进行修改以适应我的情况。
我想创建多个针对框架复制算法的输入队列。 但我注意到、在"algorithmLink_framecopy.h"文件中、针对名为'System_LinkInQueParams '的结构只有一个变量(据我了解、这意味着只能创建一个输入队列)。
请告诉我在中需要进行的所有更改:
1)"framecopy"算法目录
2)"orithmLink_framecopy.h"文件
以支持多个输入到"框架复制"算法。
这一问题极为紧迫,因此,我将热切期待你们的反应。
谢谢你。
此致、
Khilav Soni