This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:峰值电流

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648435/tms320c6748-peak-current

器件型号:TMS320C6748

尊敬的所有人:

我的客户正在为 C6748设计电源、但有两个问题、您能提供帮助吗? 谢谢!

1)。 对于 USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR 和 DDR_DVDD18、1.8V 电源的峰值电流是多少?

2)。 对于 CVDD、RVDd、RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDD 和 USB_CVDD、1.2V 电源的峰值电流是多少?

3)。 对于3.3V I/O,逻辑高电平的最低电压是多少?

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]对于 USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR 和 DDR_DVDD18、1.8V 电源的峰值电流是多少?[/引用]

    查看数据手册。 第5.1节工作结温范围内的绝对最大额定值(除非另外注明)描述了1.8V 电源的最大额定值。  它是2V。

    [引述]2)。 对于 CVDD、RVDd、RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDD 和 USB_CVDD、1.2V 电源的峰值电流是多少?[/报价]

    同样、该表描述了1.2V 电源的最大电压。 它是1.4V。

    请注意、以上部分描述了电压的绝对最大范围。 数据手册5.3建议运行条件中的下一节介绍了不会对 SoC 造成损害的最大电压。

    CVDD -->最大1.35V 或1.32V

    RVDd -->最大1.35V  

    RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDDA --> 1.32V

    USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR、DDR_DVDD18 ->最大1.89V

    这些值是我们建议的上述电源轨上的最大电压值。

    [引述]3)。 对于3.3V I/O,逻辑高电平的最低电压是多少?[/报价]

    请参阅5.3建议运行条件:
     电压输入低电平-> VIL ->低电平输入电压、双电压 I/O、3.3V --> 0.8V

    另请参阅表下方的注4:这些 IO 规格仅适用于双电压 IO、不适用于 DDR2/mDDR 或 SATA 接口。 DDR2/mDDR IO 为1.8V IO、符合 JESD79-2A 标准。

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢! 但是、客户需要的是所有1.8V 和1.2V 电源的最大电流、而不是最大电流。 我的客户现在选择电源、因此他需要知道电流。 我们是否有任何有关当前版本的文档?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的电源电压和工作结温范围内有5.5节电气特性(除非另外注明)。 您指定了以下电流:
    输入电流(1)(双电压 LVCMOS I/O)
    输入电流(DDR2/mDDR I/O)
    高电平输出电流(1)(双电压 LVCMOS I/O)
    低电平输出电流(1)(双电压 LVCMOS I/O)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    也许我没有明确提出我的问题。 我将选择3.3V、1.8V 和1.2V DCDC 为 DSP 供电。 以下是问题:
    1.8V 直流/直流转换器应具有多少安培的电流?
    1.2V 直流/直流转换器应具有多少安培的电流?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我看到了。 我认为没有用于 TMS320C6748器件的功率估算工具。
    您可以参考 C6748 LCDK 来了解使用了什么 DCDC 以及它们能够实现的电流大小。 我不知道有关 TMS320C6748器件的其他文档。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢!

    此致、
    Hao