尊敬的所有人:
我的客户正在为 C6748设计电源、但有两个问题、您能提供帮助吗? 谢谢!
1)。 对于 USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR 和 DDR_DVDD18、1.8V 电源的峰值电流是多少?
2)。 对于 CVDD、RVDd、RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDD 和 USB_CVDD、1.2V 电源的峰值电流是多少?
3)。 对于3.3V I/O,逻辑高电平的最低电压是多少?
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我的客户正在为 C6748设计电源、但有两个问题、您能提供帮助吗? 谢谢!
1)。 对于 USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR 和 DDR_DVDD18、1.8V 电源的峰值电流是多少?
2)。 对于 CVDD、RVDd、RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDD 和 USB_CVDD、1.2V 电源的峰值电流是多少?
3)。 对于3.3V I/O,逻辑高电平的最低电压是多少?
Hao
您好!
[引用]对于 USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR 和 DDR_DVDD18、1.8V 电源的峰值电流是多少?[/引用]
查看数据手册。 第5.1节工作结温范围内的绝对最大额定值(除非另外注明)描述了1.8V 电源的最大额定值。 它是2V。
[引述]2)。 对于 CVDD、RVDd、RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDD 和 USB_CVDD、1.2V 电源的峰值电流是多少?[/报价]
同样、该表描述了1.2V 电源的最大电压。 它是1.4V。
请注意、以上部分描述了电压的绝对最大范围。 数据手册5.3建议运行条件中的下一节介绍了不会对 SoC 造成损害的最大电压。
CVDD -->最大1.35V 或1.32V
RVDd -->最大1.35V
RTC_CVDD、PLL0_VDDA、PLL1_VDDA、SATA_VDDA --> 1.32V
USB0_VDDA18、USB1_VDDA18、SATA_VDDR、DDR_DVDD18 ->最大1.89V
这些值是我们建议的上述电源轨上的最大电压值。
[引述]3)。 对于3.3V I/O,逻辑高电平的最低电压是多少?[/报价]
请参阅5.3建议运行条件:
电压输入低电平-> VIL ->低电平输入电压、双电压 I/O、3.3V --> 0.8V
另请参阅表下方的注4:这些 IO 规格仅适用于双电压 IO、不适用于 DDR2/mDDR 或 SATA 接口。 DDR2/mDDR IO 为1.8V IO、符合 JESD79-2A 标准。
此致、
Yordan