请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3351 主题中讨论的其他器件:TPS65910
我使用 PMIC TPS65910配置了 AM3351ZCE。
我测量了所有电源、并且是正确的。
我测量了时钟及其正确值。
我测量了时钟1输出、它也是正确的(24MHz)。
当我测量时、串行信号不显示"C"。
它是项目的修订版、在最后一个修订版中、处理器工作正常。
您是否对启动此处理器需要做些什么有一些操作?
谢谢。