This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:处理器未激活

Guru**** 2599215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648470/am3351-processor-not-alive

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:TPS65910

我使用 PMIC TPS65910配置了 AM3351ZCE。

我测量了所有电源、并且是正确的。

我测量了时钟及其正确值。

我测量了时钟1输出、它也是正确的(24MHz)。

当我测量时、串行信号不显示"C"。

它是项目的修订版、在最后一个修订版中、处理器工作正常。

您是否对启动此处理器需要做些什么有一些操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遵循我的措施:

    方特斯 结果 测量
    VDD_CORE_1V1 好的 1.1V
    VDDS_DDR_1V5 好的 1.5V
    DDR_VREF 好的 0.75V
    VDDSHVx_3V3 好的

    3.3V

    VDDSHVx_1V8 好的 1.8V
    VDDS_SRAM_1V8 好的 1.8V
    VDDA1P8V 好的 1.8V
    VDDA3P3V 好的 3.3V
    VDD_PLL 好的 1.8V
    VDDA_ADC_1V8 好的 1.8V
    VDDS_RTC 好的 1.8V
    CAP_VDD_SRAM_CORE (1V2) 好的 1.2V
    CAP_VDD_SRAM_MPU (1V2) 好的 1.2V
    CAP_VBB_MPU (1V1) 好的 1.1V
    CAP_VDD_RTC (1V1) 好的 -  
    时钟 结果 测量
    PMIC_32k 好的 32.7kHz
    XTAL 24MHz 好的 24.00MHz
    CLKOUT1 好的 24.00MHz
    信号 PMIC 结果 测量
    SLEEP_MODE 好的 1'
    PMIC_PWR_EN 好的 1'
    PMIC_Good 好的 1'
    信号 PROC 结果 测量
    UPC_#重置 好的 1'
    UPC_TRST 好的 1'
    EXT_WAKEUP 好的 1'
    RTC_PWRONRSTn 好的 1'
    SYSTBOOT0 好的 1'
    SYSTBOOT1 好的 0英尺
    SYSTBOOT2. 好的 1'
    SYSTBOOT3. 好的 0英尺
    SYSTBOOT4. 好的 0英尺
    SYSTBOOT5 好的 1'
    SYSTBOOT6 好的 1'
    SYSTBOOT7 好的 0英尺
    SYSTBOOT8 好的 0英尺
    SYSTBOOT9 好的 0英尺
    SYSTBOOT10 好的 0英尺
    SYSTBOOT11 好的 0英尺
    SYSTBOOT12 好的 0英尺
    SYSTBOOT13 好的 0英尺
    SYSTBOOT14 好的 1'
    SYSTBOOT15 好的 0英尺

    等待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "CCC..." 只有当 UART0包含在引导序列中时、字符才会出现在 UART0上。 在本例中、它是第一个引导设备。 是否检查 UART0 TX 引脚(ZCE 引脚 F17)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个需要检查的问题是、在引脚 EMU0和 EMU1上、您是否有连接到 VDDSHV6的外部4.7k Ω 上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已使用示波器检查引脚 F17、信号为3.3V、无转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMU0/1引脚怎么样? 它们是否被上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我在 EMU1上只有一个上拉电阻器。 在 EMU0中、在该工程版本中安装了一个下拉列表。
    我移除了下拉电阻器、现在我看到了"CCC..." UART0上的位。
    2017年11月16日10:19:14 - 02日、Barebox 2017.01.0-svn43 #1 Thu


    电路板:TI AM335x BeagleBone
    调试:BeagleBone_mem_init
    调试:BeagleBone_devices_init
    调试:BeagleBone_coredevice_init
    调试:OSC = 24MHz
    cpsw 4a100000.ethernet:检测到的 phy 掩码0x80
    MDIO_bus:miibus0:探测
    eth0:获得预设 MAC 地址:90:70:65:C5:5e:97
    OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:注册为48060000.MMC
    netconsole:注册为 netconsole-1
    从串行引导
    C
    xyModem - 0 (SOH)/444 (STX)/0 (CAN)数据包、0次重试


    2017年11月16日10:20:07 - 02日、Barebox 2017.01.0-svn43 #2


    电路板:MCOM
    调试:BeagleBone_mem_init
    调试:BeagleBone_devices_init
    调试:BeagleBone_coredevice_init
    调试:OSC = 24MHz
    cpsw 4a100000.ethernet:检测到的 phy 掩码0x80
    MDIO_bus:miibus0:探测
    eth0:获得预设 MAC 地址:90:70:65:C5:5e:97
    AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: am_usbphy 87ff1b60已启用
    MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    I2C-OMAP 44e0b000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:注册为48060000.MMC
    mmc0:检测到 MMC 卡版本4.0
    mmc0:已注册的 mmc0.boot0
    mmc0:已注册的 mmc0.boot1
    mmc0:已注册的 mmc0
    OMAP-Hsmmc 481d8000.MMC:注册为481d8000.MMC
    OMAP-WDT 44e35000.WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01
    netconsole:注册为 netconsole-1
    malloc 空间:0x87f7efe0 -> 0x8fefdfbf (大小为127.5 mib)
    环境加载/dev/env0:无此类文件或目录
    您可能必须创建分区。
    运行/env/bin/init...
    第一个引导脚本...
    eth0:检测到100Mbps 全双工链路
    T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

    它工作正常。
    非常感谢 Biser。