请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 工具/软件:Linux
您好!
我在其中一个项目中使用 DM8127。 我们希望打开 HDMI 接口的终端。 我在 TRM 中看到、我们可以做到这一点。 在读取 TMDS_CNTL2寄存器方面、您能帮我解决吗?
您能告诉我 TMDS_CNTL2的寄存器地址是否为0x48123004? 为什么我无法写入这些寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我在其中一个项目中使用 DM8127。 我们希望打开 HDMI 接口的终端。 我在 TRM 中看到、我们可以做到这一点。 在读取 TMDS_CNTL2寄存器方面、您能帮我解决吗?
您能告诉我 TMDS_CNTL2的寄存器地址是否为0x48123004? 为什么我无法写入这些寄存器?