This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8127:读取 HDMI PHY 寄存器

Guru**** 2599815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648263/linux-tms320dm8127-reading-the-hdmi-phy-register

器件型号:TMS320DM8127

工具/软件:Linux

您好!

我在其中一个项目中使用 DM8127。 我们希望打开 HDMI 接口的终端。 我在 TRM 中看到、我们可以做到这一点。 在读取 TMDS_CNTL2寄存器方面、您能帮我解决吗?

您能告诉我 TMDS_CNTL2的寄存器地址是否为0x48123004? 为什么我无法写入这些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查询已转发给相应的团队成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查下面的 e2e 线程是否会提供帮助:

    e2e.ti.com/.../190101

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhruvil、

    使用0x46C00004进行检查。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅 DM38x 数据表。

    谢谢