This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:XTALIN 引脚最大电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648531/am3352-xtalin-pin-maximum-voltage

器件型号:AM3352

大家好、

数据表中定义的 XTALIN 最小值为0.65*VDD_OSC。 您可以帮助了解该信号的最大电压吗?  3.3V 是否正常?  谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    XTALIN 由1.8V 的 VDDS_OSC 域供电。 XTALIN 上的最大电压不得超过 VDDS_OSC。