工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近购买了 TMS320C6748 - LCDK 开发套件、 并将 在 大学的最后一年项目中使用它。 对于任何不正确的知识或假设、我事先很抱歉、我不熟悉使用这种硬件和软件、认为自己是一个非常初级的人。
我已尝试浏览快速入门指南、并 在 NAND 模式下引导。 我按照指南中的说明设置了 DIP 开关、下载了 USB-TO-UART 驱动程序、连接到 mini-USB J3 、据我所知、通过 Tera Term 正确打开了 COM 端口。 我的驱动程序和终端的波特率均设置为115200、所有其他参数均如指南中所述。 为电路板加电后、终端内没有任何反应、即使在10秒后也是如此。 我知道另一篇论坛文章、其中指出某些电路板上的预刷写 NAND 存在问题、需要在电路板上手动刷写程序。 意识到这一点、然后我尝试在 UART 模式下启动电路板。
我调节了 DIP 开关、并执行了上述步骤。 完成后、我的终端打印 BOOTME、这意味着我的电路板实际上可以正常工作。 现在我假设我的电路板没有任何闪存到 NAND 存储器中、这就是在 NAND 模式下没有活动的原因。
我已将提供给我的所有软件安装在 micro-SD 卡上、并尝试通过 CCS 连接我的电路板。 我无法执行此操作、无论我选择的连接如何、都会显示错误。
我的项目是开发一个可应用各种音效的实时音频处理器、我不确定哪种编码器(即使需要)也足以执行此应用。
- 我是否正确地假设我的电路板没有任何闪存到 NAND 的内容?
- 我需要购买仿真器才能在 CCS 中进行开发、还是可以通过板级 UART 连接进行编程?
- 哪款仿真器最便宜、同时具有足够的功能来满足我的应用要求?
非常感谢、
Calum