This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:初始设置和开发问题- LCDK 开发套件

Guru**** 2596195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647735/ccs-tms320c6748-initial-set-up-and-development-issues---lcdk-development-kit

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近购买了 TMS320C6748 - LCDK 开发套件、 并将 在 大学的最后一年项目中使用它。 对于任何不正确的知识或假设、我事先很抱歉、我不熟悉使用这种硬件和软件、认为自己是一个非常初级的人。

我已尝试浏览快速入门指南、并 在 NAND 模式下引导。 我按照指南中的说明设置了 DIP 开关、下载了 USB-TO-UART 驱动程序、连接到 mini-USB J3 、据我所知、通过 Tera Term 正确打开了 COM 端口。 我的驱动程序和终端的波特率均设置为115200、所有其他参数均如指南中所述。 为电路板加电后、终端内没有任何反应、即使在10秒后也是如此。 我知道另一篇论坛文章、其中指出某些电路板上的预刷写 NAND 存在问题、需要在电路板上手动刷写程序。 意识到这一点、然后我尝试在 UART 模式下启动电路板。

我调节了 DIP 开关、并执行了上述步骤。 完成后、我的终端打印 BOOTME、这意味着我的电路板实际上可以正常工作。 现在我假设我的电路板没有任何闪存到 NAND 存储器中、这就是在 NAND 模式下没有活动的原因。

我已将提供给我的所有软件安装在 micro-SD 卡上、并尝试通过 CCS 连接我的电路板。 我无法执行此操作、无论我选择的连接如何、都会显示错误。

我的项目是开发一个可应用各种音效的实时音频处理器、我不确定哪种编码器(即使需要)也足以执行此应用。

  1. 我是否正确地假设我的电路板没有任何闪存到 NAND 的内容?
  2. 我需要购买仿真器才能在 CCS 中进行开发、还是可以通过板级 UART 连接进行编程?
  3. 哪款仿真器最便宜、同时具有足够的功能来满足我的应用要求?

非常感谢、

Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路板可能具有 NAND 中的内容、但程序可能无法打印到终端。

    LCDK 没有板载仿真器、就像在其他一些开发/评估板上一样。 仿真器将使开发变得更轻松。 您可以通过 UART 编程进行开发、但迭代时间会很长、例如代码-程序-重新启动-运行-重复。 您将仅限于 printf 调试。 仿真器将允许在 RAM 中下载和执行、设置断点并在运行时检查系统。

    XDS100仿真器是 TI 推荐的仿真器的"超值"系列。 由于许多制造商似乎都在制造 XDS100、因此其规格比产品更具规格。 TI wiki 在此处提供了一些详细的兼容性说明:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
    TI 已将 XDS100替换为 XDS110。 几年前、我将 XDS100v1与 LDCK6748结合使用、它可用。 我认为较新版本的下载速度更快、功能更丰富。 更昂贵的 XDS200和 XDS560显然更快。 我认为任何 XDS100只要具有14引脚连接器就能工作。 我确定我的信息已过期、TI 员工会对此进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calum、

    1:说明了如何设置 LCDK 板:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)
    2. LCDK 配备了14引脚 JTAG 插头,但没有板载仿真器。 需要使用 TI 或第三方的外部仿真器才能在其上进行开发。
    TI 最便宜的仿真器是 XDS100、但您也可以使用第三方仿真器。
    www.ti.com/.../TMDSEMU100V2U-14T

    BR
    Tsvetolin Shulev