This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:超链接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647605/rtos-66ak2h14-hyperlink

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

在超链接用户指南(SPRUGW8C)中、2.7.3.1通用总线控制字描述了超链接头协议的位结构。 使用超链接 LLD 可以修改写数据包的控制字的某些字段,或者在写/读超链接协议中的控制字配置是完全用户透明的机制(因此不能修改)?

我已经了解了 pdk_k2hk _4_0_7/packages/ti/drv/hyplnk/example/中超链接的示例、但我没有找到任何有关控制字配置的信息。

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahima、

    我们的团队需要一些时间来收集数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、这些通用总线控制字是用户透明的、您无法从 Processor SDK RTOS 软件中修改它们。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的快速回复。

    我对电路板还有一个疑问,我有3个处理器,其中1个配置为中央处理器(从现在起称为 CP),2个分配处理器(从现在起称为 DP)。 我需要通过超链接将数据从 DP 发送到 CP。 所以我的问题是、在发送数据包时、我只需要发送数据、超链接本身就会处理控制字配置问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    此致、Eric