请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
在超链接用户指南(SPRUGW8C)中、2.7.3.1通用总线控制字描述了超链接头协议的位结构。 使用超链接 LLD 可以修改写数据包的控制字的某些字段,或者在写/读超链接协议中的控制字配置是完全用户透明的机制(因此不能修改)?
我已经了解了 pdk_k2hk _4_0_7/packages/ti/drv/hyplnk/example/中超链接的示例、但我没有找到任何有关控制字配置的信息。
请帮我解决这个问题。