This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 DDR 写入故障

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648301/tms320c6678-c6678-ddr-write-failure

器件型号:TMS320C6678

您好 Chmaps、

客户设计了自己的电路板。 板载有4个 C6678、每个 C6678都连接到8个8位 DDR3。

两个 C6678可以正确访问 DDR3。 另外两个 c6678无法写入第一个 DDR。 第一个 DDR 地址总线比数据总线短。  


谢谢。

Rgds
闪亮