请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好 Chmaps、
客户设计了自己的电路板。 板载有4个 C6678、每个 C6678都连接到8个8位 DDR3。
两个 C6678可以正确访问 DDR3。 另外两个 c6678无法写入第一个 DDR。 第一个 DDR 地址总线比数据总线短。
谢谢。
Rgds
闪亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chmaps、
客户设计了自己的电路板。 板载有4个 C6678、每个 C6678都连接到8个8位 DDR3。
两个 C6678可以正确访问 DDR3。 另外两个 c6678无法写入第一个 DDR。 第一个 DDR 地址总线比数据总线短。
谢谢。
Rgds
闪亮