This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:TDA3 ->Vision SDK 3.1 ->3D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP + DeWarp +合成(DSP1)+ Displ ->不起作用

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646824/processor-sdk-tdax-tda3---vision-sdk-3-1---3d-srv-4ch-iss-capture-iss-isp-dewarp-synthesis-dsp1-displ---not-working

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

尊敬的 TDA 团队:

从 VISION SDK v3.1进行开箱即用构建后、我们会看到 D3-engineer-skateboard (环视、TDA3-RVP)上出现问题。

无法运行用例4 (请参阅下面的日志)、请建议:

3D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP + DWARP +合成(DSP1)+显示

[IPU1-0]    63.912493 s:  

[IPU1-0]    63.914445 s: 链:从 MMC/SD 启动对 LDC 查找表的读取

[IPU1-0]    63.933630 s: *** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***

[IPU1-0]    63.933752 s: SRV_MEDIA:读取 LDC LUT 查看点0...

[IPU1-0]    64.122887 s: ISSCAPTURE:正在创建!!!

[IPU1-0]    64.443359 s: utils:dma:分配的通道(TCC)= 48 (48)

[IPU1-0]    64.443542 s: utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 48 (0x63304800)

[IPU1-0]    64.443786 s: ISSCAPTURE:创建完成!!!

[IPU1-0]    64.444030 s: ISSM2MISP:正在创建!!!

[IPU1-0]    65.105532 s: utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)

[IPU1-0]    65.105654 s: utils:DMA:1中的0:分配的参数= 49 (0x63304820)

[IPU1-0]    65.119227 s: ISSM2MISP:创建完成!!!

[IPU1-0]    65.119380 s: 算法:正在创建(algId = 3)!!!

[IPU1-0]    65.151009 s: 算法:创建完成(algId = 3)!!!

[IPU1-0]    65.151558 s: 算法:正在创建(algId = 7)!!!

[IPU1-0]    65.400262 s: utils:DMA:分配的通道(TCC)= 50 (50)

[IPU1-0]    65.400384 s: utils:DMA:1中的0:分配的参数= 50 (0x63304840)

[IPU1-0]    65.405233 s: 算法:创建完成(algId = 7)!!!

[IPU1-0]    65.405447 s: IPC_OUT_0  :正在创建!!!

[IPU1-0]    65.405782 s: IPC_OUT_0  :创建完成!!!

[IPU1-0]    65.407460 s: IPC_OUT_1  :正在创建!!!

[IPU1-0]    65.407826 s: IPC_OUT_1  :创建完成!!!

[IPU1-0]    65.409321 s: IPC_IN_0  :正在创建!!!

[IPU1-0]    65.410480 s: IPC_IN_0  :创建完成!!!

[IPU1-0]    65.410693 s: 显示:正在创建!!!

[IPU1-0]    65.411151 s:dispcore/src/vpscare_dss.c @第1377行:

[IPU1-0]    65.411273 s:输入宽度(=2256)+posx (=2147483480)/高度(=1080)+posy (=0)>显示宽度(1920)/高度(1080)

[IPU1-0]    65.411456 s:dispdrv/src/vpsdrv_displayCore.c @第298行:

[IPU1-0]    65.411547 s:设置 DSS 参数失败

[IPU1-0]    65.411608 s: 断言@行:DisplayLink_drv.c 中的399:status=system_link_status_sok:失败!!!

 

谢谢、此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    您能否尝试按照 Shiju 在另一个主题中的建议运行环视校准:
    e2e.ti.com/.../2375990

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换可能已损坏或与 VSDK3.0不兼容的.bin 文件后、系统工作正常。 因此该线程可以闭合。