This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:SD 卡引导问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647904/linux-am3358-sd-card-boot-issue

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好、社区

我正在尝试从 SD 卡引导 BeagleBone Black、但它没有获得 MLO 文件。

它通过 eMMC 顺利启动。

如果您在 uboot 阶段中断引导并尝试设置 MMC dev 0、则它会给出以下错误。

卡未响应电压选择

我还尝试使用 dd 命令刷写映像、但也无法正常工作。

我尝试使用 bonebblack_defconfig 单独构建 Uboot 映像、并尝试使用该映像、但并不幸运。

请指导我解决此问题。

 

此致、

Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shree、

    能否发布 MMC 重新扫描命令的输出?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    MMC rescan 命令的输出如下所示:
    U-Boot# MMC 列表
    OMAP SD/MMC:0
    OMAP SD/MMC:1.
    U-Boot# MMC 重新扫描
    卡未响应电压选择!
    U-Boot#

    此致、
    Shree
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从同一命令附加日志,但使用附加的 MLO 和 u-boot.img 执行这些日志?
    e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_2017.01_5F00_mmc_5F00_trace_5F00_enabled.tar.xz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    我复制了 SD 卡引导分区中的 u-boot.img 和 MLO、但当我按下 S2时、我只会连续打印 CCCCC。

    如果我不按 S2、则它从 eMMC 引导。
    那么、我如何测试您提供的图像?

    谢谢、此致、
    Shree
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPL 能否通过 UART 引导? 我已连接 u-boot-spl.bin。 您可以将 线程用作参考。
    e2e.ti.com/.../0131.u_2D00_boot_2D00_spl.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我尝试通过 UART 进行引导、日志如下所示:
    按任意键停止自动配置:1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    U-Boot SPL 2017.01-00360-gc6c77f9-脏 污(2017年12月06日- 10:41:27)
    尝试从 UART 引导
    抄送

    但为什么它不从 SD 卡引导?

    然后、我尝试了您之前的 u-boot 映像并执行 了 MMC 重新扫描命令、输出如下所示:

    MMC 重新扫描
    CMD_SEND:0
                   ARG                     0x00000000
                   MMC_RSP_NONE
    CMD_SEND:8
                   ARG                     0x000001AA
                   RET                     -110
    CMD_SEND:55
                   ARG                     0x00000000
                   RET                     -110
    CMD_SEND:0
                   ARG                     0x00000000
                   MMC_RSP_NONE
    CMD_SEND:1
                   ARG                     0x00000000
                   RET                     -110
    卡未响应电压选择! ERR=-110



    谢谢、此致、
    Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 SD 卡未稳固卡入到位、或者 SD 卡或卡架损坏。 这是一个硬件问题。 请修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    感谢您的建议。
    我将深入了解这一点、并将向您回复。

    谢谢、
    Shree