工具/软件:Linux
您好、社区
我正在尝试从 SD 卡引导 BeagleBone Black、但它没有获得 MLO 文件。
它通过 eMMC 顺利启动。
如果您在 uboot 阶段中断引导并尝试设置 MMC dev 0、则它会给出以下错误。
卡未响应电压选择!
我还尝试使用 dd 命令刷写映像、但也无法正常工作。
我尝试使用 bonebblack_defconfig 单独构建 Uboot 映像、并尝试使用该映像、但并不幸运。
请指导我解决此问题。
此致、
Shree
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好、社区
我正在尝试从 SD 卡引导 BeagleBone Black、但它没有获得 MLO 文件。
它通过 eMMC 顺利启动。
如果您在 uboot 阶段中断引导并尝试设置 MMC dev 0、则它会给出以下错误。
卡未响应电压选择!
我还尝试使用 dd 命令刷写映像、但也无法正常工作。
我尝试使用 bonebblack_defconfig 单独构建 Uboot 映像、并尝试使用该映像、但并不幸运。
请指导我解决此问题。
此致、
Shree
是否可以从同一命令附加日志,但使用附加的 MLO 和 u-boot.img 执行这些日志?
e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_2017.01_5F00_mmc_5F00_trace_5F00_enabled.tar.xz
SPL 能否通过 UART 引导? 我已连接 u-boot-spl.bin。 您可以将 此 线程用作参考。
e2e.ti.com/.../0131.u_2D00_boot_2D00_spl.bin
您好、Kemal、
我尝试通过 UART 进行引导、日志如下所示:
按任意键停止自动配置:1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2017.01-00360-gc6c77f9-脏 污(2017年12月06日- 10:41:27)
尝试从 UART 引导
抄送
但为什么它不从 SD 卡引导?
然后、我尝试了您之前的 u-boot 映像并执行 了 MMC 重新扫描命令、输出如下所示:
MMC 重新扫描
CMD_SEND:0
ARG 0x00000000
MMC_RSP_NONE
CMD_SEND:8
ARG 0x000001AA
RET -110
CMD_SEND:55
ARG 0x00000000
RET -110
CMD_SEND:0
ARG 0x00000000
MMC_RSP_NONE
CMD_SEND:1
ARG 0x00000000
RET -110
卡未响应电压选择! ERR=-110
谢谢、此致、
Shree