请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647275/am3352-uart-timings
器件型号:AM3352您好!
客户必须接收38波特的 UART 流。 位时序不佳、容差为+/- 7%(由于低成本光耦合器)。 我们的数据表 guran三通4/5%(第717页)。 客户表示 AM3352接收到的位流没有问题。
-您是否有任何容差高于5%的经验?
内部 AM3352位采样是如何的。 UART 位采样频率如何?
此致、Holger