This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:DRA712 DDR3布局指南

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647141/dra712-dra712-ddr3-layout-guidelines

器件型号:DRA712

尊敬的香榭丽舍

我没有找到关于 DDR3时钟的明确声明来寻址和控制信号或数据信号。
但是、由于时钟处于地址和控制信号的网络类别中、我假设 DRA712数据表中的表7-34就是所有需要尊重的内容。 因此、如果只连接一个 DDR3存储器、时钟和地址控制信号之间的最大偏差将为29ns (CARS32)。 请确认。

我对表7-34中的 CARS31和 CARS315有点困惑、它应该指定最大值 布线长度。
对于 CARS31、它是500ps 对于 CARS315、它是1020ps。 我假设 CARS31是曼哈顿距离、CARS315是"现实"距离。 但是、注释 A 指出:"假设 A8为最长、则平静= CACLMY + CACLMX + 300mil。 额外的300密耳允许向下布线至低于 DDR3存储器、然后返回到 A8。'
那么、我应该为 DDR3 CLK 和地址控制线使用的最大长度是多少? 是1020ps 还是500ps + 300mil?

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一个和零个、

    您参考的注释 A 对于最多使用的4个器件有效。 您的情况似乎是针对所使用的单个器件、因此您应该坚持使用 CARS31/32。

    谢谢、
    直径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表7-33确认 ADDR_CTRL 与 CK 时钟网类别相关联。  是-表7-34要求确实涵盖了 CK Net。  只需确认、CARS32为29ps、而不是您所说的29ns。

    CARS31 (A1 + A2网长)是第一个存储器器件的最大网长。  A3、A4将是后续存储器器件的网络(如果适用)。  图7-62可能有助于澄清 A1、A2、A3等的术语

    CARS315将是到所有存储器器件和终端的最大长度(即网络的最大总长度)。