请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用 的是 ti-processor-sdk-rtoa-am57xx-evm-04.00.04-Linux-x86 SDK,并且我正在 evmAM5728上测试 EDMA3驱动程序,因此我想建议编写 EDMA3配置文件。 如果您已经有一个.. 请您与我分享吗?
此致
Pratik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用 的是 ti-processor-sdk-rtoa-am57xx-evm-04.00.04-Linux-x86 SDK,并且我正在 evmAM5728上测试 EDMA3驱动程序,因此我想建议编写 EDMA3配置文件。 如果您已经有一个.. 请您与我分享吗?
此致
Pratik
尊敬的 Eric:
我想以 RTOS 应用程序的形式运行 EDMA 测试、 我发现在 UART_BasicExample_evmAM572x_DMA_c66xTestProject 示例配置文件中、EDMA 驱动程序配置为
VAR EDMA = XDC.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.drv.sample");
var drv = xdc.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.drv");
var rm = XDC.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.rm");
如果我使用相同的配置文件还是建议我进行任何更改、是否正常?
我的另一个问题是 这个主题中的解释,是否必须执行示例初始化?
谢谢、此致、
Pratik