This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:EDMA3配置文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646639/rtos-am5728-edma3-configuration-file

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我使用 的是 ti-processor-sdk-rtoa-am57xx-evm-04.00.04-Linux-x86 SDK,并且我正在 evmAM5728上测试 EDMA3驱动程序,因此我想建议编写 EDMA3配置文件。 如果您已经有一个.. 请您与我分享吗?

此致

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到您使用了 Linux RTOS 软件包。 对于 EDMA 测试、您是将其作为 RTOS 应用程序(可由 Linux A15下载)运行还是在 Linux 环境下运行某种测试?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      我想以 RTOS 应用程序的形式运行 EDMA 测试、 我发现在 UART_BasicExample_evmAM572x_DMA_c66xTestProject  示例配置文件中、EDMA 驱动程序配置为

    VAR EDMA = XDC.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.drv.sample");
    var drv = xdc.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.drv");
    var rm = XDC.loadPackage ("ti.sdo.EDMA3.rm");

    如果我使用相同的配置文件还是建议我进行任何更改、是否正常?

    我的另一个问题是 这个主题中的解释,是否必须执行示例初始化?

    谢谢、此致、

     Pratik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有多个支持 EDMA 的驱动程序示例、如 UART、PCIe。 配置看起来正常。 这些示例中给出了 EDMA 初始化。

    此致、Eric