This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:重建 IPC 和 IPC 示例

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741838/rtos-am5728-rebuilding-ipc-and-the-ipc-examples

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

我的板是 EVMAM5728、CCS 是 v7.4、SDK RTOS 是 V0403

当我  向 DSP 上的现有 TI RTOS 应用程序添加 IPC 时  ,正如 Processor SDK Linux 04_03_00_05所说的那样。

我遇到错误

我尝试添加   Resource.loadSegment = Program.platform.dataMemory;或  Resource.loadSegment =''EXC_CODE';

 

我得到相同的错误,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下主题中解决了类似问题、请查看它是否解决了您的问题:

    IPC MessageQ 示例的 CCS 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适合您重放的库!

    在发布类似错误之前、我已经阅读了 ti。

    2.我尝试该项目

    这是一个有关 CCS6.13和 pdk_am57xx_ 1_0_4的项目。 然后 、我可以在没有错误的情况下构建它、并且 changes.no 不需要添加" Resource。loadSegment = Program.platform.dataMemory;或  Resource。loadSegment =''EXC_CODE';"

    现在、我在 CCS v7.4和 SDK RTOS V0403中尝试相同的项目。 然后我得到误差  

    我尝试添加   Resource.loadSegment = Program.platform.dataMemory;或  Resource.loadSegment =''EXC_CODE';

    我有相同的误差。

    你能试试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 继续在此处:


    关闭这个。