请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MATHLIB我最近在 Windows 和具有 CCS V8的 Linux 主机系统上下载并安装了最新的 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G。 安装后、两个安装程序包都为 mathlib_C66x_3_1_2_2和 DSPLIB_C66x_3_4_0_1创建了目录、其中没有任何内容。 我认为有些示例需要这些库来构建。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.