This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发布了 Processor SDK 5.0 (AM57x、AM437x、AM335x、AMIC1x、K2x、 C66x、C674x、OMAP-L13x)

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/739404/processor-sdk-5-0-released-am57x-am437x-am335x-amic1x-k2x-c66x-c674x-omap-l13x

主题中讨论的其他器件:MATHLIB

我最近在 Windows 和具有 CCS V8的 Linux 主机系统上下载并安装了最新的 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G。  安装后、两个安装程序包都为 mathlib_C66x_3_1_2_2和 DSPLIB_C66x_3_4_0_1创建了目录、其中没有任何内容。  我认为有些示例需要这些库来构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定安装程序未损坏或计算机上的安装已完成。 我的机器上有相同版本的 SDK、可以看到组件及其目录、因此这绝对不是问题。

    此外、您似乎也误认为 SDK 中的 mathlib 和 DSPLIB 的版本号。 查看发行说明:
    software-dl.ti.com/.../Release_Specific.html

    这些不是正确版本的组件、因此我不确定主机或设置的运行情况。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-response.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikesfan、

    我们能够重现此问题、并已确认发行说明中的版本不正确。 我们已联系开发团队、发现发生此问题的组件在最后一刻进行了交换。 我的n`t 上的版本是n`t 更新的候选版本、因此我最初看到了此问题。

    遗憾的是、由于每季度更新周期的原因、我们无法提供新的安装程序来解决此问题。 针对 DSPLIB 和 Math 用户的解决方法是从以下 TI.com 链接获取作为独立安装的库:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、并希望在2018年第4季度发布的版本中解决此问题