请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
1.我 的电路板是 evmAM5728!
2.SDK Linux 为0403
现在我想从 Linux 启动 DSP RTOS。当我阅读 IPC 描述,时、我发现了这一点
3.no我可以通过扩展 SDK Linux 来获取 server_dsp1.xe66映像!
但我不熟悉 Linux 编译。我更喜欢使用 CCS 添加工程并编译工程、并且只能获取.out 文件、而不能获取.xe66。
如果我可以通过 CCS 获得.xe66? 如果不是、是否有任何其他方法来启动 DSP RTOS
6.我注意到这是板
am57xx-PRU_0-FW 的文件链接到.out 文件,这意味着我可以通过.out 文件启动 DSP RTOS?
是否 对其进行了一些说明?