This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:CCS DSP RTOS 项目获取 Linux 的 DSP 映像文件?

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741485/linux-am5728-ccs-dsp-rtos-project-get-the-dsp-image-files-for-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

1.我 的电路板是 evmAM5728!

2.SDK Linux 为0403

现在我想从 Linux 启动 DSP RTOS。当我阅读 IPC 描述,时、我发现了这一点

3.no我可以通过扩展 SDK Linux 来获取 server_dsp1.xe66映像!

但我不熟悉 Linux 编译。我更喜欢使用 CCS 添加工程并编译工程、并且只能获取.out 文件、而不能获取.xe66。

如果我可以通过 CCS 获得.xe66? 如果不是、是否有任何其他方法来启动 DSP RTOS

6.我注意到这是板

am57xx-PRU_0-FW 的文件链接到.out 文件,这意味着我可以通过.out 文件启动 DSP RTOS?

是否 对其进行了一些说明?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、gf、

    Xem4是 M4内核的二进制文件、而不是 DSP 的二进制文件。 对于 DSP、它将是 xe66文件扩展名。 如果您看一下 Makefile 文件、.out 将重命名为.xe66、以便与 M4 .out 文件区分。 Linux Remoteproc 仅查找用于 DSP 二进制文件的 dra7-dspX-FW.xe66文件。 您可以软链接到任何类型的文件扩展名.out、.xe66或.xyz 的 DSP 应用二进制文件。 您可以根据需要使用.out。 当您开始处理 M4应用程序时、只需确定哪个.out 文件用于哪个内核即可。 然后、没关系。

    雷克斯