团队、
我们是否有适用于 AM437x 和 eMMC 的性能测试?
4位模式与8位模式下的性能是否存在显著差异?
我们的 EVM 始终使用4位。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我们是否有适用于 AM437x 和 eMMC 的性能测试?
4位模式与8位模式下的性能是否存在显著差异?
我们的 EVM 始终使用4位。
谢谢
感谢您深入了解这个 Mukul。
1) 1)客户是否使用 TI SDK?
->可以。
2) 2)他们是否使用 Linux 或 RTOS?
-> Linux。
3) 3)他们是否对 eMMC 有特定的性能/吞吐量要求? 假设他们正在寻找比4位记录的性能更高的性能?
->目的是了解在 Linux 中使用 eMMC 时、与4位模式相比、性能是否显著提升。 以前有人测量过这种情况吗?
BR
你(们)好、Frank
我无法在内部找到任何其他数据、但一位同事向我指出了 AM335x 的一些数据
上面的链接中包含来自 AM335x BBB 的数据、这表明读取性能大约提高了30%、但写入性能实际上几乎是相同的。 我们认为 AM437x 的趋势将与之相似、因为拓扑大致相似。
我认为这是我能做的最好的事情。 希望这对一些人有所帮助。
鉴于该帖子已从我身边打开了很长时间、因此将该帖子标记为"TI 认为已解决"、一如既往、可以随时发布后续问题并根据需要重新打开。
此致
Mukul