This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:eMMC 的性能:4位与8位模式

Guru**** 2556460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/737489/am4376-performance-of-emmc-4-bit-vs-8-bit-mode

器件型号:AM4376

团队、

我们是否有适用于 AM437x 和 eMMC 的性能测试?
4位模式与8位模式下的性能是否存在显著差异?

我们的 EVM 始终使用4位。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我将深入研究、了解我们是否有任何内部数据或验证数据。  

    您是否有更多有关查询的背景信息

    1) 1)客户是否使用 TI SDK?

    2) 2)他们是否使用 Linux 或 RTOS?

    3) 3)他们是否对 eMMC 有特定的性能/吞吐量要求? 假设他们正在寻找比4位记录的性能更高的性能?

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这个 Mukul。

    1) 1)客户是否使用 TI SDK?
    ->可以。

    2) 2)他们是否使用 Linux 或 RTOS?
    -> Linux。

    3) 3)他们是否对 eMMC 有特定的性能/吞吐量要求? 假设他们正在寻找比4位记录的性能更高的性能?
    ->目的是了解在 Linux 中使用 eMMC 时、与4位模式相比、性能是否显著提升。 以前有人测量过这种情况吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    如果我们有与此相关的任何内部数据或验证数据、是否有任何更新?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank
    很抱歉耽误你的时间。 我没有从验证数据中找到任何内容。
    如果其他一些 Linux 用户遇到了这种情况、并根据先前的客户支持分享了一些数据、我将再次向他们询问。 我将告诉您我发现的是什么。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    我无法在内部找到任何其他数据、但一位同事向我指出了 AM335x 的一些数据

    上面的链接中包含来自 AM335x BBB 的数据、这表明读取性能大约提高了30%、但写入性能实际上几乎是相同的。  我们认为 AM437x 的趋势将与之相似、因为拓扑大致相似。  

    我认为这是我能做的最好的事情。 希望这对一些人有所帮助。

    鉴于该帖子已从我身边打开了很长时间、因此将该帖子标记为"TI 认为已解决"、一如既往、可以随时发布后续问题并根据需要重新打开。  


    此致

    Mukul  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的研究。 这很有帮助。

    BR