请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 大家好、
我一直在 Windows Embedded Compact 7的 OAL 中查找 I2C、它使用"STAT"寄存器(偏移88h)、但在 TRM 中找不到该寄存器
是否有人知道该寄存器将反映什么?
这个问题来自我无法理解的行为。 有时、"STAT"寄存 器读取将访问"0"的值、但"IRQSTATUS"的读取会显示"0x1000"。
我想了解"STAT"寄存器将显示的内容。
此致、
Stephan