This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358 I2C "STAT"寄存器

Guru**** 2544000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740027/am3358-am3358-i2c-stat-register

器件型号:AM3358

大家好、

我一直在 Windows Embedded Compact 7的 OAL 中查找 I2C、它使用"STAT"寄存器(偏移88h)、但在 TRM 中找不到该寄存器
是否有人知道该寄存器将反映什么?

这个问题来自我无法理解的行为。 有时、"STAT"寄存 器读取将访问"0"的值、但"IRQSTATUS"的读取会显示"0x1000"。
我想了解"STAT"寄存器将显示的内容。

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan

    我将有人对此进行检查、并在接下来的几天内在此作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    STAT 寄存器(偏移88h)在 AM335x 上没有任何功能。  它出现在一些较旧的 TI 器件上(这可能是它出现在 Windows Embedded Compact 7的 OAL 中的原因)。  但是、它是 AM335x 上的一个过时寄存器。  

    此致、

    Melissa