请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Linux
主席先生,
我们计划通过 GPMC 16位异步多路复用地址和数据总线将 TI AM3359处理器与 Artix-7 FPGA 连接、并参考 "GPMC 和多路复用 NOR 闪存-
异步写入/读取-单个字"出现在 AM3359数据表的第7.7.3.1.2节中。
数据表中未提供相同模式下的突发写入/读取时序图。
GPMC -多路复用或闪存-异步模式是否支持突发写入/读取?
当 GPMC 数据传输和接收与 DMA 概念一起实施时,时序图将如何?
请分享"GPMC 和多路复用 NOR 闪存-带有 DMA 的异步模式"的时序图。
此致、
Mobin P K