This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:通过 GPMC 16位异步多路复用地址与放大器;数据总线具有 Artix-7 FPGA 的 AM3359处理器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/739938/linux-am3359-am3359-processor-with-artix-7-fpga-via-gpmc-16-bit-asynchronous-multiplexed-address-data-bus

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

主席先生,

我们计划通过 GPMC 16位异步多路复用地址和数据总线将 TI AM3359处理器与 Artix-7 FPGA 连接、并参考 "GPMC 和多路复用 NOR 闪存-

异步写入/读取-单个字"出现在 AM3359数据表的第7.7.3.1.2节中。  

 数据表中未提供相同模式下的突发写入/读取时序图。

GPMC -多路复用或闪存-异步模式是否支持突发写入/读取?

当 GPMC 数据传输和接收与 DMA 概念一起实施时,时序图将如何?

请分享"GPMC 和多路复用 NOR 闪存-带有 DMA 的异步模式"的时序图。

 

此致、

Mobin P K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表中的图7-24。 请确保您还阅读 AM335x TRM Rev. P:

    •在与外部存储器或外部器件通信时、GPMC 支持以下接口协议:
    –异步读/写访问
    –异步读取页面访问(4-8-16 Word16)
    –同步读/写访问
    –无换行功能的同步读取突发访问(4-8-16字16)
    –具有换行功能的同步读取突发访问(4-8-16字16)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    GPMC -多路复用或闪存-异步模式是否支持突发写入/读取?

    谢谢
    Mobin P K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我在上一个帖子中清楚列出了支持的操作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    是否可以将 DMA 与连接外部 FPGA 和 TI 处理器的 GPMC (16位异步多路复用地址和数据)一起实施?

    当 GPMC 数据传输和接收与 DMA 概念一起实施时,时序图将如何?

    谢谢

    Mobin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以从 FPGA 触发 XDMA 请求。 这不会以任何方式反映 GPMC 时序。 DMA 传输在 AM335x 内部进行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    当 GPMC 数据传输和接收与 DMA 概念一起实施时,时序图将如何?

    使用带有外部 FPGA 的 DMA + GPMC 可以实现的最大吞吐量是多少?

    请尽可能分享计算结果

    谢谢
    Mobin P K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经回答了您关于时间的问题(请参阅上面的我的帖子)。 我们没有适用于您的用例的性能基准。