This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:2G DDR 与4G DDR 性能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/738112/linux-am5728-2g-ddr-vs-4g-ddr-performance

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我从下面的线程中读取 到 、SDRAM 空间的最大值为2GB、可用于所有 L3启动器、包括 MPU。 如果系统填充超过2GB 的物理内存、则 MPU 只能通过 ARM V7大型物理地址扩展(LPAE)访问该额外的可寻址空间。 这是否意味着不鼓励将内存空间从2GB 升级到4GB?

谢谢!

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janice、还有其他可访问 DDR 的启动器、例如 DMA 引擎、它们将不具有与 MPU 相同的可寻址空间限制。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的回复。  作为在 Linux 上运行的通用应用程序、Linux 是否利用了额外的 SDRAM? 使用额外的 SDRAM 时、通用应用程序的运行速度会更快还是更慢?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、很抱歉、我不熟悉 Linux 将如何管理额外的内存。 我相信可以、但您可能需要指定高内存的存在或类似的东西。 可能需要在 e2e 上单独提出一个问题、以便从 Linux 专家处获得答案。

    此致、
    James