请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:TI-RTOS
我构建 PDK
该二进制文件位于 C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\binary 中
然后我运行 VPS_TEST_DISPLAY
1.将文件加载到 TDA3x IPU1_0 (VPS_TEST_DISPLAY_ipu1_0_DEBUG.xem4)
2.然后出现错误
Cortex_M4_IPU1_C0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
如何解决???