This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:运行 VPS_TEST_DISPLAY 的 TDA3xEVM 失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/737580/rtos-tda3xevm-tda3xevm-running-vps_test_display-failed

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

我构建 PDK  

 该二进制文件位于 C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\binary 中

然后我运行 VPS_TEST_DISPLAY

1.将文件加载到 TDA3x IPU1_0 (VPS_TEST_DISPLAY_ipu1_0_DEBUG.xem4)

2.然后出现错误

Cortex_M4_IPU1_C0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)

如何解决???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EVM 上是否已经运行了一些软件?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    否、没有其他程序正在运行。

    按照用户指南、我刷写了 SBL_QSPI_SD_$(OPP)_ipu1_0_release.tiimage、但我将 sysboot 配置设置为00111000 10000001、这是调试引导模式!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已在 TDA3xx 多核 GEL 文件中将 VISION_SDK_CONFIG 设置为1?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您,Rishabh Garg!!!
    工作原理!!!!