This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-TDAX:如何生成 Linux vision SDK 文件系统?

Guru**** 2536870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/736547/linux-processor-sdk-tdax-how-to-generate-linux-vision-sdk-file-system

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Linux

尊敬的支持团队:

从 v3.4开始、Vision SDK 在版本中包含了 Linux 默认文件系统。

您能否提供用于生成此默认文件系统的功能? 我的保管人希望使用默认文件系统。

我知道 PSDKLA 使用以下脚本创建默认文件系统。 我想知道 VSDK 是否具有相同的脚本/接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VSDK 还使用相同的 PSDKLA 脚本来生成文件系统

    此致、Shiju