请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCSK388 您好!
我们已购买 TMDSCSK388套件。 我正在套件中运行 IPNC RDK 3.9.1。 我能够在 WebGUI 上获得 CVBS 视频、HDMI 视频和流媒体。 我面临以下问题:
1.我正在为线路输入和检查 VLC 播放器中的音频。 音频正在接收、但存在噪声。 如何降低该噪声?
2.我正在获取编码数据的 OSD 详细信息。 我可以获取日期、时间、标识、详细信息、文本。 在测试此过程中、我可以使用 WebGUI 在左上角和右上角移动标识。 在运行应用程序时、是否有其他方法以任何像素提供 OSD 数据?
3.在运行该应用程序时,一段时间后,我的所有显示都会冻结。 但我的应用程序正在运行。 如何解决此问题?
此致、
Amit Soni