This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:OSD 相关问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646820/tmdscsk388-osd-related-issue

器件型号:TMDSCSK388

您好!


      我们已购买 TMDSCSK388套件。 我正在套件中运行 IPNC RDK 3.9.1。 我能够在 WebGUI 上获得 CVBS 视频、HDMI 视频和流媒体。 我面临以下问题:

1.我正在为线路输入和检查 VLC 播放器中的音频。 音频正在接收、但存在噪声。 如何降低该噪声?

2.我正在获取编码数据的 OSD 详细信息。 我可以获取日期、时间、标识、详细信息、文本。 在测试此过程中、我可以使用 WebGUI 在左上角和右上角移动标识。 在运行应用程序时、是否有其他方法以任何像素提供 OSD 数据?

3.在运行该应用程序时,一段时间后,我的所有显示都会冻结。 但我的应用程序正在运行。 如何解决此问题?


此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.音频问题可能是由于连接器/插孔造成的。 请检查您的接头是否正确安装到音频插槽中。 尝试2.5mms TS。
    2.请查看 OSD API 中的任何更改。
    3.您何时观察到此问题? 在开始或长时间跑步后立即进行、例如一天左右?
    请共享完整日志(包括引导日志和冻结日志)。